This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC04:TLC04ID

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459530/tlc04-tlc04id

器件型号:TLC04

工具与软件:

您好!

你好。

客户声称其遇到的已接收器件(PN#TLC04ID)焊接测试失败、并且保质期延长(DC1952+5)。 请参阅随附的测试报告。  

因此、他们希望向 TI 澄清此问题、说明其是否有效。

您能评论一下并提供建议吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    说实话、我不熟悉这个特定的测试。  不过、TLC04是8引脚封装、而不是测试报告中提到的5引脚封装、那么问题可能出在哪里?  您知道他们拥有的器件上的顶部标记是什么吗?  DC1952意味着它是从 2019年的最后一周开始。  +5是保质期、因此应在2024年底结束。  它们可能已超过存储时间或至少达到限制。  他们是否尝试过重新调整设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请查看以下客户意见和建议。 谢谢你。

    请忽略填写报告中的导联数量时出现的拼写错误。 此拼写错误与在可焊性测试中出现故障的器件无关。

     请参阅随附的照片以供参考。

      

     所有测试样片都未能浸湿焊池、因此我们无法接受该批次。 请加急处理此器件。

    谢谢。

    此致、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您需要联系我们的客户服务中心以提出 RMA 或故障分析请求。  您可以从此处开始该过程:

    https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp