This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:GUI 访问错误

Guru**** 2396165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452052/afe11612-sep-gui-access-error

器件型号:AFE11612-SEP

工具与软件:

我已安装 AFE11612 GUI、它似乎无法打开、并且会抛出错误。  

你有什么建议或方法来纠正它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariharan、

    您是否尝试过重新安装 GUI? 如果不起作用、驱动程序与您的 PC 交互可能会出现一些问题。 如果重新安装不起作用、我可以重新生成文件、但这需要一些时间。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我已多次重新安装 GUI (也是以管理员身份进行安装)。 不起作用、我会得到相同的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariharan、

    感谢您确认 GUI 仍然损坏。 我已经使用更新的文件并启用调试模式重新生成了 GUI。 请从该位置安装 GUI。 如果工作正常、我将发布更新。

    tidrive.ext.ti.com/.../3a18a4eb-47f9-44a4-89ff-38048b31d6bb

    密码: y23YR3}U

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    这解决了 GUI 访问的问题。 现在它运行没有错误。

    谢谢!
    Hari