This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8329:ADS8329 AD 转换值偏差

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460265/ads8329-ads8329-ad-conversion-value-offset-deviation

器件型号:ADS8329

工具与软件:

您好论坛成员!


我对 AD 转换结果在+方向偏移的现象感到担忧。
以下是对这种情况的说明。
ADS8329以自动触发模式运行。
为+VA 和+VBD 提供3.3V 电压。
REF-连接到 GND、3.0V 提供给 REF+。
其他外设电路根据数据表中的推荐电路(常量)进行设置。
检查命令"Dh"获得的 AD 转换数据、会生成相当于大约0.2V 的偏差。
例如、即使在+IN 和-IN 引脚之间设置0V、读取的 AD 转换值也为"388"。
AD 转换值的偏移有任何可能的原因吗?
如果有任何需要检查的项目、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada-San:

    感谢您的提问。 在数据表中、看起来预期偏移更接近2.5mV (加上额外的偏移漂移误差)。 额外的误差可能是由您的信号链导致的。 您的电源是否在使用电压表/万用表进行测量时、参考预期值? 如果偏移是恒定的、那么这种情况下更简单的解决方案是将其校准掉。  

    以下视频可能会有所帮助: https://www.youtube.com/watch?v=zARSuyJtHYg

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samiha-San

    感谢您的答复。
    在您提供的 REF 电压检查中、我们发现实际电压偏离了设计值。
    纠正 REF 电压可解决该问题。

    此致、