This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:ADC 采样、第2个开关?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460549/ads8861-adc-sampling-2nd-switch

器件型号:ADS8861
主题中讨论的其他器件:ADS8881

工具与软件:

以下等效电路复制自 ADS8861和 ADS8881的数据表

请注意只有一个开关、因此这似乎意味着采样电容器在两次采样之间保持它的电荷。    这种情况并不罕见、其优点是、为了实现平滑的输入、样品与样品之间的差异可以很小。   但有些 ADC 会在采样之间对采样电容器进行放电。

因此、我想确认的是、这些 TI 器件的行为是电容器在采样之间不会放电。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的提问。 是的、从图中看、电容器在采样之间似乎没有放电。 让我与团队确认、并在周一与您联系。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。   如果他们有可以改进 SPICE 模型的更多信息、那也将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    我想告诉大家、我们已经有 适用于该器件的 TINA TI 和 IBIS 模型、可以帮助您进行评估。

    关于上一个问题、此较旧的 E2E 帖子可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913455/ads8861-remained-voltage-in-s-h-capacitance-before-sampling-next

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    它是伟大的文件存在,但我正在使用 LTSpice 和我每次我必须破解其中一个文件到它.   它永远不会像 YouTube 视频中那样顺利。   我承认我实际上也是在这个基础上选择了器件(其他事情当然是一样的)。

    您对旧版 E2E 的参考是正确的。  这里的注释非常有用。

    谢谢你

    Mitch