This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760的技术问题

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, LM7705, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461166/dac8760-the-technology-issue-for-dac8760

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: LM7705LM27761

工具与软件:

您好!

我们在工程中使用 DAC8760、我们的设计存在一些问题:

1.当使用 DAC8760模拟0~5V 和0~10V 的输出电压时、不能输出低于0.064V 的电压。  如何解决此问题?

2. 在仿真最大输出电压时、最大输出电压是5V+0.06V、而不是5V。 此问题是否与上述项目1有关?

3.谢谢,下面是您评估的原理图。