This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:ADC3644

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458785/adc3644-adc3644

器件型号:ADC3644

工具与软件:

我在设计中使用的是 ADC3644、并根据数据表建议与低通滤波器和干扰滤波器配对使用。 不过、我观察到 ADC 输出中似乎与 ADC 时钟相对应的拍频。

以下是我到目前为止采取的步骤:

  1. 已验证时钟稳定性并已确保其处于建议范围内。
  2. 根据数据表规格设计了低通滤波器和干扰滤波器。
  3. 确保输入信号在指定幅度和频率范围内。

尽管采取了这些措施、但拍频仍然存在。

我的问题是:

  1. ADC3644中是否有可帮助缓解或消除这些拍频的特定配置设置?
  2. 过采样或更改时钟模式(如果支持)可以减少这些伪影吗?
  3. 是否有任何额外的滤波器调整或板级设计注意事项我应该了解?

ADC 时钟为80MHz、通带为1-40MHz。在20Mhz 处获得节拍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saritha、

    ADC3644是非缓冲 ADC、将始终在您设计的输入采样网络或滤波器上表现出电荷反冲。

    干扰滤波器有助于消除这些时钟干扰、但不能完全解决这些问题。

    例如、您可以通过示波器以不同的方式观察输入网络、应尽量减小与时钟频率对齐的这些"尖峰"。

    由于 ADC 在 从模拟输入到下一个采样的采样之间的时间内稳定、所以没有理由对此进行担心。

    如果您想详细了解这方面的内容、请参阅此应用手册第1至3页、以获取相应的详细描述:

    www.analogue.com/.../an-742.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ADC 和 FDA 之间的 BPF、是否有可能降低这些误差。 在当前设计中、我们在 ADC 和 FDA 之间使用 LPF 和干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saritha、

    ADC 采集 FFT 上的噪声或伪波是什么?

    如果您提供 FDA/ADC 接口的原理图、我也可以帮助您提供一些指导。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 的拍频为20MHz。 我们现在做的是1k FFT。

    在随附的图像中、80MHz 和100Mhz 影响我们的 ADC 输出。

    是否有可能将其删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saritha、

    您的确切模拟输入频率是多少?

    您确切的采样频率是多少?

    如果您没有正确一致采样、那么您可以看到这种类型的拍频。 我怀疑可能就是这种情况。

    有关相干采样与非相干采样的更多信息、请参阅本文:

    www.planetanalogue.com/.../

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的输入频率为1-40MHz  

    采样频率为80MHz。

    我们的电路板中有 DDS AD9914、它适用于同步时钟 f 100MHz。当我们将 DDS 置于断电模式时、20MHz 将在 ADC 中消失。

    问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saritha、

    是的、这可能是问题所在。 AD9914 DDS 是用于 ADC 还是您电路板上的其他器件的采样时钟?

    是否可以使用100MHz 滤波器对9914进行滤波?

    此致、

    Rob