This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ADS8681设置竞争静默

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452518/ads8681-ads8681-setup-compete-silent

器件型号:ADS8681

工具与软件:

大家好!
我正在查找设置 ADS8681_EVM.exe 的静默安装参数。 它应安装 ADS8681、National Instruments 软件和 Windows 驱动程序包- Tesys Instruments Silent。
有人可以帮我解决这个问题吗?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    我相信运行" Setup_ADS8681_EVM.exe -- mode unattended"会让您在那里有所作为,但可能仍会有一些关于 USB 驱动程序和 NI 软件的弹出通知,因为这些是嵌入式安装程序,可能需要额外的参数才能在静默模式下运行。

    您是否愿意提供有关为什么 GUI 更喜欢或需要此安装模式的更多详细信息?

    谢谢、此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    该软件应通过部署工具安装在用户不是管理员的几台计算机上。 因此、应以静默模式执行完整安装

    你好、Marco