This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7861:基准输出引脚上的电容

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7861, ADS7841, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461452/ads7861-capacitance-on-reference-output-pin

器件型号:ADS7861
主题中讨论的其他器件: TLV9152

工具与软件:

美好的一天!

ADS7861的 REFout 引脚上 AD 的正确电容是多少?

在数据表(SBAS110D)第8页中:"(内部基准通常可以提供电流负载的2mA—电容不应超过100pF)"

但在原理图第7页的 EMC 用户指南(SLAU094A)中、一个470nF 电容器连接到 REFout 引脚。

这就是我要问 这个 问题的原因。 此外、我们在较旧的设计中使用 ADS7861 (在单端配置中-> REFout、REFin 和负通道都连接)、此方法可以正常工作。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andreas!  

    感谢您在我们的论坛上发帖!  

    与之前的应用和 EVM 一样、当有外部基准连接到 REFin 或 REFout 和 REFin 短接在一起时、建议使用100nF、甚至更大的电容也应该起作用(这可以在数据表的"布局"部分找到)。   

    您所参考的部分、其中负载不应超过100pF 是指使用内部基准驱动外部负载的情况。 在这种情况下、只要负载电容不超过100pF、REFout 就能够驱动2mA。  

    在设计中、您是否计划使用 ADS7841的内部基准驱动 ADC 外部的任何内容?  

    如果我需要任何帮助、请告诉我!  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda

    我想将带有分压器(10k 和4.7K)的基准输出连接到缓冲器(TLV9152)、以生成大约0.8V 的基准电压。
    使用这些值、REFout 的电流负载不会过载。 (文献编号:0.17mA)
    在这种情况下、您建议使用哪种旁路电容?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    是否可以在 TLV9152之后放置分压器? 这样 应该消除了 REFout 上的任何负载问题、并且建议的0.1uF 电容器仍可使用。   

    此致、  

    Yolanda