This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9227EVM:检测到器件版本 I:4:支持的器件版本 ID:5.

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461947/ads9227evm-device-version-i-detected-4-device-version-id-supported-5

器件型号:ADS9227EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9227

工具与软件:

使用 cGUI_ADS92XX_EVM_GUI 软件评估 ADS9227时、检测到器件版本 I:4:支持的器件版本 ID:5错误、是否有适用于 FPGA 的新固件? 我可以从哪里下载它? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在论坛上发帖!  

    窗口关闭后、软件应该仍然正常工作。 ADS9227EVM 站点上的软件是最新软件。

    该软件与同一系列器件(ADS92xx)中的其他器件共享、某些器件仍处于完全发布阶段。   在此过程中、对新发布的器件进行了小幅更新、这些更新都不会影响以前发布的器件。 一旦所有器件都已发布、 对于在发布日期之后收到的器件、不应显示此消息。  

    此致、  

    Yolanda