This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066EVM-PDK:禁用主机 SPI 以启用客户外部主控

Guru**** 2396215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461792/ads7066evm-pdk-disabling-host-spi-to-enable-customer-external-master-control

器件型号:ADS7066EVM-PDK

工具与软件:

您好!

是否有办法配置此器件、以便我们可以在自己的主器件中跳线?

我们希望禁用电源板上的主设备、使其不干扰 SPI。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦!  

    感谢您发送编修。  

    如果您的意思是使用您自己的控制器、那么答案是肯定的! ADS7066EVM (较小电路板;DC099A)可与控制器(较大电路板;PAMBoard)分离、电路板短端上标记的引脚(J1和 J3)可用于连接您喜欢的任何控制器!   

    如果您将它们分开、请记住相应地为电路板提供外部电源。 如果您使用跳线电缆将电源与其相应的接头/引脚连接到 J1和 J3、则控制器板仍然可以仅用于供电。 另外、请注意您的接地连接、以确保所有源都有参考点。

    此致、  

    Yolanda