This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:FIR3滤波器延迟

Guru**** 2693245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461754/ads127l21-fir3-filter-latency

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

您好、TI 团队

如果我仅使用/需要 FIR3滤波器128个系数中的60个系数、它使用全部 128个系数进行计算、延迟始终为 68/Fdata + 16/fCLK、这是正确的吗?! 或者它是否将延迟缩短到30/Fdata + 16/fCLK?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    是的、当使用可编程 FIR3滤波器系数时、延迟始终是基于128个系数的最大值、但延迟将为75 / Fdata + 16 / fCLK。

    使用默认系数时、延迟为68/Fdata + 16/fCLK、这小于可编程选项、因为用于默认 FIR3滤波器的系数数量小于128。

    使用可编程选项时、ADS127L21没有用于确定使用了多少个系数的逻辑、并且将始终默认为128个系数的最大延迟、或75 / Fdata + 16 / fCLK 的延迟。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用