This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:SPI MISO

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462647/ads7038-q1-spi-miso

器件型号:ADS7038-Q1

工具与软件:

我正在配置 ADS7038-Q1的初始寄存器、并在 MISO 线路上接收以下数据:
MISO:00 20 80
收到此数据后、即使我更改通道、MISO 数据也不会更改。
00 20 80表示什么?

配置是否可能有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangsoo、

    在初始检查后、我无法确定这种情况的确切原因。 这看起来存在毛刺脉冲、因为在您在前几帧中完成的配置中、输出数据的最后12位应全部为0。 您是否能够使用示波器捕捉这种情况并观察此时的实际行为?  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel  

    示波器波形如下所示、并已确认波形与数据匹配。

    当 SPI 初始通信周期略有增加时、会出现正确的 MISO 数据。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangsoo、

    这些是有趣的结果。 您能否确认问题出现时的 SCLK 频率是多少、以及问题消失时的 SCLK 频率变化是多少? 如果我的理解正确、请告诉我。

    此致、
    Joel