This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4002-SP:变色问题1 (共2个)

Guru**** 2395365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461963/tps7h4002-sp-discoloration-issue-1-of-2

器件型号:TPS7H4002-SP

工具与软件:

完整器件型号为 TPS7H4002HKH/EM。  焊缝变色。

变色的原因可能是什么?如果使用安全的话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我刚刚回复了你的另一篇文章,但我也会把同样的信息放在这里。

    商品出现变色的一般原因有两个:
    1.氧化

    2.盐在大气中。

    无论在哪一种情况下、TI 都已经对褪色的部件进行了测试、并已通过引线疲劳/可焊性测试。
    我们的立场是、褪色问题不会影响封装完整性、引线完整性或可焊性退化。

    谢谢!
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah。  我将这些信息提供给我们的客户。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 谢谢 Robert。

    祝你一切顺利!

    Sarah