This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12040:VDR 旁路电容器类型

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462701/adc12040-vdr-bypass-capacitor-type

器件型号:ADC12040

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告诉我、如果 ADC12040的 VDR 与用于 VA 和 VD 的电源不同、为何应使用钽电容器旁路?
如果使用陶瓷电容器、是否存在任何潜在风险?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki

    该器件已使用24年、因此我们不知道他们推荐钽电容器的原因。  唯一的潜在风险是噪声。

    此致、

    Geoff