This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:最大采样率是多少?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462554/tla2528-what-is-the-max-sample-rate

器件型号:TLA2528
主题中讨论的其他器件: TLA2518

工具与软件:

数据表显示1000ksps、但网站显示140ksps。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WorkerBee:

    需要说明的是、140ksps 采样速度是指通过 I2C 接口推送转换数据的最大速度。  

    数据表中的表3未指 MCU 从 TLA2528收集样本的有效速率。 它仅适用于使用器件内部振荡器进行转换的内部生成的转换。 对于这个器件、这表示取平均值模块。 因此、 可能在1us 内完成一次内部转换、但由于 I2C 的速度规格/限制、使用 MCU 读取完全转换需要更多的时间。 转换将就绪、但直到在 I2C 总线上发送完整的转换数据后才能"使用"它、因此只能针对最大可用速度进行指定。

    如果需要更快的有效采样率、具有 SPI 接口的器件将更合适。 TLA2518是该器件的 SPI 版本、可实现1MSPS 的完整吞吐量。

    我希望这是有道理的、但请告诉我、我是否可以进一步澄清。

    此致、
    Joel