This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461674/amc1210-amc1210

器件型号:AMC1210

工具与软件:

我们要尝试将 Δ-Σ 采集与内部 PWM 周期同步、我们想知道 ACK 信号是否是周期性的。

假设 ACK 信号是周期性的、通过对 PWM 和 AMC1210使用相同的时钟(晶体振荡器)、我们可以同步 Δ-Σ 采集、而无需检查 ACK 信号的状态。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Constantino:

    简而言之、AMC1210的 ACK 输出本质上是周期性的、但实现该输出的因素有多种。  时钟分频器寄存器中有一个"MFE"位可同步所有滤波器。  如果您设置了各种滤波器模块、然后在启用调制器时钟之前的最后一步设置 MFE 位、那么您应该能够看到同步 ACK。  这更易于使用基于状态机的控制器(如 FPGA)来实现。  如果您正在使用微型器件或可能使用 DSP、则可能仍需要注意 ACK 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用微控制器。 如果我们使用计时器将调制器时钟的启动与 PWM 读数的启动分开、这不足以将新测量值的采集和 SPI 读数作为单独的事件进行、而是实现永久同步吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Constantino:

    您或许可以在不监控 ACK 引脚的情况下摆脱这种状况-这将取决于例程的确定性。  如果您可以在电路板中添加挂钩以包括 ACK、这会是我的偏好-如果最后不需要、只需忽略它。