This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260EVM:INA260EVM_GUI_1.00未读取值

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-SCB, INA260EVM, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458483/ina260evm-ina260evm_gui_1-00-does-not-read-value

器件型号:INA260EVM
Thread 中讨论的其他器件:TI-SCB、、 INA260

工具与软件:

我使用连接到 INA260EVM_GUI_1.00的 TI-SCB。 它连接了硬件、但未读取该值。

当我重新连接时、将继续执行以下 NG。

如果您再次更新 USB 驱动程序、它将连接、但不会读取该值。

我该如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您使用 E2E、新年快乐!

    这似乎主要是一个固件问题。 您如何更新驱动程序? 请依次转到下拉菜单中的"File"(文件)和"Program Device"(编程器件)、然后尝试再次重新连接。 如果这不能解决问题、您需要手动关联驱动程序、Mitch 将 在此线程中说明如何操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐

    我参考上述主题更新了固件、但发生以下错误。

    重新安装运行时安装会导致批量超时错误。

    我应该批量安装驱动程序还是以端口安装驱动程序? 我尝试过这两种方法、都是相同的现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    이것은 DFU 모드입니까?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我参考上述主题更新了固件

    更新固件时、您是否看到绿色的"Flash Successful (闪存成功)"弹出窗口?

    您是否能够使运行时错误消失? 如果仍出现运行时错误问题、则可以尝试直接从网络( https://dev.ti.com/gallery/view/CurrentSensing/INA260EVM_GUI)运行 GUI

    重新安装运行时安装会导致批量超时错误。

    有时可能会发生批量超时错误、请尝试按 TI-SCB 上的 RESET 按钮和/或刷新 GUI。

    我应该批量安装驱动程序还是以端口安装驱动程序?

    如果您在 Windows 计算机上、那么大容量设备和串行端口的默认驱动程序通常就足够了、但如果您遇到问题、也可以手动关联这些驱动程序。  

    모드입니까 DFU 이것은?

    否、这不是 DFU 模式。 对于 DFU 模式、只有 LED D5将点亮、并且在设备管理器中、大容量和串行器件都将消失、您将看到器件固件更新(TivaWare 或 Stellaris)。  

    启动 GUI 后、请尝试点击左下角的"Connect"按钮:

    然后、主页上的指示器应变为绿色:  

    如果后面的文本为绿色并显示"INA260EVM"、则表示您拥有了正确的固件。 如果文本显示为绿色但显示"TI-SCB"、则表示您仍然有错误的固件、并需要按"File"->"Program Device..." 如果编程器件按钮可点击、则无需手动进入 DFU 模式。 如果该按钮显示为灰色、则可以尝试再次按左下角的"Connect"、或者仅手动进入 DFU 模式以进行固件更新。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新固件时、您是否看到绿色的"Flash successfully"弹出窗口?

    我看到闪存成功弹出。

    仍关闭自述文件会导致 GC 运行时安装错误。

    即使 TI_SCB 变为绿色并按下 PROGRAM 器件以更新固件、运行时错误仍在发生、表明更新已成功。 我是否应该手动更新它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个新的 TI-SCB 板、因此我尝试了一个新板、但我遇到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    仍在关闭 Read Me 会导致 GC 运行时安装错误。
    运行时错误持续显示更新已成功。 我是否应手动更新它?

    您将无法连接到并运行该 EVM、但会出现运行时错误。 您可以尝试通过以下步骤手动更新运行时:

    1.访问此链接: https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA260EVM_GUI

    2.从该按钮转到下载菜单: 

    3.从此处下载运行时:

    此操作需要成功完成才能使 EVM 正常工作。 如果您在执行此操作时遇到困难、请尝试直接从浏览器通过以下链接使用 GUI: https://dev.ti.com/gallery/view/CurrentSensing/INA260EVM_GUI。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行时12.0无法下载。

    我在浏览器中尝试了云版本、结果显示 TI-SCB、再次下载固件时无法连接。

    如何配置硬件? 我只能使用 TI-SCB 板来实现这一点、我是否需要 INA260evm 板?

    另一位同事说不使用 INA260evm 电路板是可能的、这是怎么回事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    运行时12.0无法下载.

    这很奇怪… 您的浏览器中是否有错误消息、说明为什么无法下载? (比如、您的空间可能太小?)

    我在浏览器中尝试了云版本、结果显示 TI-SCB、但我再次下载固件时无法连接。

    它在"Options -> Serial Port...(选项->串行端口...)"下显示什么内容? ->端口? (即下拉列表中 COM+后面的文本是什么)

    [报价 userid="636267" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458483/ina260evm-ina260evm_gui_1-00-does-not-read-value/5602027 #5602027"]

    如何配置硬件? 我只能使用 TI-SCB 板来实现这一点、我是否需要 INA260evm 板?

    另一位同事说不使用 INA260evm 电路板是可能的、这是怎么回事?

    [报价]

    可以仅将 TI-SCB 与您自己的 INA260板配合使用。 对于这种情况、以下是一些重要注意事项:

    • 您需要在两块电路板之间连接 GND (看起来像您已经在做的)
    • 您需要确保 INA260板上具有适用于 SDA 和 SCL 的上拉电阻器(因为 TI-SCB 板上不包含这些上拉电阻器)。
      • 这些引脚不得上拉至3.3V 以上、因为这可能会损坏 TI-SCB。
    • 您需要确保跳线不会过长、以便 I2C 信号不会降级。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是奇数... 您的浏览器中是否有错误消息、说明为什么无法下载? (例如、您的空间可能太小?)

    我安装了运行时12.0。 会发生同样的事情。

    它在"Options"->"Serial Port"下显示什么内容... ->端口? (即下拉列表中的 COM+后面的文本是什么)

    是 COM3 115200

    我可以使用此板使用 INA260EVM SW 读取该值。

    使用 TI-SCB 和 GUI 时、连接将不会继续。  TI-SCB 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我安装了运行时12.0。 会发生同样的事情。

    那么、在安装运行时之后、您仍然会收到一个错误、说运行时未安装? 最好现在就尝试在线版本、直到它开始工作。

    它是 COM3 115200

    应该有一个来自固件的说明、与此类似:

    或以下内容:

    使用 TI-SCB 和 GUI 时、将无法继续连接。  TI-SCB 是否损坏?[/QUOT]

    我不认为它已经损坏了。 从之前的屏幕截图中可以看出、EVM 在启动时没有找到 INA260 (因为它连接到"TI_SCBEVM"而不是"INA260EVM")。 我建议查看数字通信的示波器屏幕截图以检查是否存在问题。 启动时、TI-SCB 将扫描 I2C 地址、以查找 制造商和芯片 ID 寄存器。 如果未找到预期值、则它会转而连接到"TI_SCBEVM"、这似乎就是您的问题。  

    也可以使用 INA260EVM 板进行测试、以帮助排除其他硬件问题。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:  

    我刚刚更新了我的电脑,现在我也在脱机工作时收到"GC Runtime Installation Error",即使在再次安装运行时。 我会将此错误传递给 GC 团队、希望它能够很快得到解决。

    它仍然在网上为我工作,但需要比正常更长时间的连接..   不确定这是否相关。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    如果您遇到与我相同的问题、则该问题可能会影响在线和离线连接。 系统的具体原因未知、但有一种解决方法。 即使采用权变措施、您仍需要等待~80秒才能连接 GUI、但 GUI 应该会正常运行  

    权变措施是将 module.js 中的超时从60s (60000)调整为90s (90000)。 此文件的位置不同、可供在线或离线 GUI 使用。 在云代理的最新版本中、代码约为行~180、但是、如果您使用的是旧版本的 GC Runtime、实际源代码行可能不同。

    如果您使用的是在线 GUI、文件位于此处:

    "C:\Users\{yourUserAccount}\TICloudAgent\TICloud\temol.js" src

    如果您使用的是离线安装的应用程序、文件位于此处:

    "C:\Users\yourUserAccount}\guicomposer\runtime\gcruntime.v{MajorVersion}\runtime\TICloudAgentHostApp\TICloud\tmodule.js" src

    或者、如果您的 gcruntime 为 v9或更旧版本、则会位于此处:

    "C:\Users\yourUserAccount}\guicomposer\runtime\gcruntime.v{MajorVersion}\win32\TICloudAgentHostApp\TICloud\MODULE.js" src

    此致、

    Mitch