This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:每秒267个样本的 ECG 采样时交流导联脱落。

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460497/ads1293-ac-lead-off-at-267-samples-per-second-ecg-sampling

器件型号:ADS1293

工具与软件:

您好!

我将 ADS1293用作具有 RL 驱动的双通道 ECG。 我目前以267个样本/秒的速率进行采样、并且数字滤波器3dB 截止频率为55Hz。  

我正在探索如何使用交流导联脱落检测。 我想知道是否有任何方法可以将交流频率设置为高于奈奎斯特频率、并能够滤除 ECG 信号的交流导联脱落驱动。  

还是需要将交流频率设置为低于奈奎斯特频率并使用我自己的数字滤波器后采样 ECG 进行滤波?  

我曾想、如果交流驱动器时钟和采样时钟是同步的、则可以通过以267Hz 的倍数进行采样来对交流电进行滤波。  

对于检测导联脱落的类型和设置、您有什么建议吗?  
你发现什么最适合凝胶类型的电极在胸部。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您发送编修! 由于 Ryan 目前不在办公室、因此预计响应会出现延迟。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在交流导联脱落的情况下测试的越来越多。 它似乎干扰了 ECG 信号。 由于我的采样率是267、我尝试了78HZ 的交流 LOD 频率和驱动电流0f 209na、噪声大于我的 ECG 信号。 当应用于我时、导联脱落功能在这些设置下运转良好、
    我只是想知道交流导联脱落是否仅用于对导联连接进行抽查、或者是否有办法使交流导联脱落且不干扰 ECG 信号。  

    在过去、我经常设计 ECG 电路、最好的导联脱落检测方案是使用高频率(例如32KHz)进行呼吸和导联脱落。 在较高的频率下、您可以驾驶超过10ua 的患者。 如果我没记错、我在32KHz 频率下使用了大约30或40 UA、而我的松散引线设置为2Kohm。  

    将 ADS1293 AC LOD 设置为78Hz 和209na 驱动器后、我的 LOD 似乎约为390K 欧姆。  

    对于连续 LOD 的最佳选择、敬请期待一些指导。