This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:tsu (DRST)和 th (DRSP)的含义

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444928/ads1260-meaning-of-tsu-drst-and-th-drsp

器件型号:ADS1260

工具与软件:

嗨、团队:

客户对 tsu (DRST)和 th (DRSP)的含义有疑问。 正确的理解是、如果 STOP 命令在 DRDY 为低电平时的100 [ 1/fclk ]范围内、下一次转换将不会发生、如果 STOP 命令 晚于150 [ 1/fclk ](即、在100 至150期间未定义)、下一次转换将会发生? 如果  违反此时序要求、除了是否发生下一次转换之外、是否会有任何影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平井笃志

    您能否 在主题跟踪工具包的"备注"部分回复我的请求?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan-San、

    我在"注释"部分看不到任何请求。

    请确认一下吗? 或者、请通过电子邮件发送。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平井笃志

    抱歉、我现在添加了它

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平井笃志

    th 正确的理解是、如果 stop 命令从 tsu 低位起算在100 [1/fclk ]范围内、并且如果 stop 命令晚于 150 [1/fclk ](即、在100至150之间未定义)、下一个转换将发生吗?

    是的、这是正确的

    Unknown 说:
    th 如果  违反此计时要求、除了是否会发生下一次转换之外、是否会有任何影响?

    无其他影响

    -Bryan

    [/quote]