This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:关于 ADS5400IPZP 的问题

Guru**** 2568465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459847/ads5400-question-about-ads5400ipzp

器件型号:ADS5400

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 IC (ADS5400IPZP)内从引脚到芯片的导线长度有疑问? 长度是否匹配? 如果没有、您能否提供有关内部长度的任何信息?

提前非常感谢、祝您愉快。

此致、

垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    仅供确认、您的问题是关于商用 ADS5400器件还是航天版本的问题?

    请提供建议。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。 它与商业版本有关。

    感谢您的时间和帮助。

    谢谢、

    垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉给您麻烦、您是否有关于 ADC 内部导线长度的信息?

    另外、哪个阻抗更适合此 ADC 的输入差分线路?

    感谢您的时间和帮助。

    谢谢、

    垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    遗憾的是、我们无法共享键合线信息。

    我假设您想将其用于您的模拟输入模型?

    第23页有一个关于内部模拟输入的很好的说明部分。

    输入阻抗为~100欧姆+/- 10%过程变化。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、我需要 Altium 中的元件模型信息以进行阻抗匹配。 在您无法提供任何信息的情况下、键合线的长度是否匹配?

    谢谢大家、祝您愉快、

    垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    是的、键合线长度匹配、您可在数据表中使用该模型。

    您可以做的另一件事是获取电路板上 ADC 模拟输入的参数。

    这也会包含键合线阻抗。

    遗憾的是、我没有能够正确测量此值的 EVM、并且我已完成内部搜索、没有可用的参数文件。

    此致、

    Rob