This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:请求长度匹配详细信息

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1463473/adc3444-request-for-length-matching-details

器件型号:ADC3444

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用的是 ADC3444器件。 ADC3444的每个差分对之间是否需要长度匹配? 或长度匹配仅 P&N 是足够的?  

我正在申请模拟和数字信号的长度匹配详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是、请长度匹配每个 P/N 差分对(模拟或数字)。 这意味着每个 P/N 布线的容差应在+/-1mil 范围内。

    对于每个通道的模拟特异性长度匹配、否则通道之间将存在相位问题。 如果您的应用能够容忍这种情况、则不会出现长度匹配问题。

    对于数字接口、这是串行 LVDS、您应该真正匹配所有数字对连接的长度、但您可以将其放宽到每个数字差分对之间+/-50mil 的差异。 这意味着一对与另一对之间的最大差值将是+/-50mil。

    此致、

    Rob