This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684 REFIO 仅为0.8V

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462864/ads8684-ads8684-refio-is-just-0-8v

器件型号:ADS8684

工具与软件:

您好!

我们将 REFSEL 设置为低电平、但 REFIO 仅输出0.8V。 RST/RST PD 为高电平、所以芯片未处于复位状态。 通常、当 REFSEL 为低电平时、VREF_ADC 应该输出4.096V、对吧? 还有哪些其他原因可能导致该问题?
该电路图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    您是否能够切换 RST/RST PD 引脚?  如果无法使用控制器上的 GPIO 执行此操作、请尝试使用镊子短接 C702、并查看基准是否启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    I 短接 C702、但基准电压仍然没有输出。 我更改了另一个硬件板、REFIO 电压仅为0.07V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    您能否提供更全面的原理图以及上电序列的计时屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将在稍后播放导线以获取时序图。 您能帮我先确认 AVDD2问题吗? AVDD2未连接到5V 电压、但已断开。 它是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-需要将其连接到 AVDD。