This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600:ADC12QJ1600

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462822/adc12j1600-adc12qj1600

器件型号:ADC12J1600
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

工具与软件:

您好!

刚刚下载了新版本 的 TI204C-IP-Release-v1.12-latest (2024年6月开始)。

该版本是否支持 ADC12QJ1600 以1GHz 时钟速率在 JMODE 8下运行 并连接到 ZU19EG?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    TI JESD IP 支持所有 TI 数据转换器的所有 LMFS 模式、因为它符合 JESD204b/c 协议。 您需要遵循以下步骤:


    1>开始使用 ZCU102环回参考设计。 执行完整的位文件生成、以确保您的工具版本与该设计兼容。 请保持该项目打开以供参考。

    2>使用 ZU19EG 部件创建新的项目(具有相同的源文件)

    2>编辑 JESD 参数(.vh)文件、以便匹配新 FPGA 的 JMODE 和通道映射/极性设置

    3>编辑收发器以根据 JMODE 设置通道速率、参考时钟、活动通道等

    您现在应该能够为 ZU19EG FPGA 构建设计。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet、

    谢谢。  

    我们没有 ZCU102电路板、而是拥有 IWAVE SOM 和载板:

    ( IW-Rainbow-G35MRegistered)

    我们必须从 您的答案中的螺栓2开始。
    此致、
    Giora