This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210DGQR

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1463134/tps40210-tps40210dgqr

器件型号:TPS40210

工具与软件:

如果引脚3 (DIS/ EN)符合规格、则具有一个内部1M Ω 下拉接地电阻器。

此 PCN 的部件好像在2023年发生了变化:20221216006.1

 禁用引脚。 将这个引脚拉至高电平可将部件置于关断模式。 关断模式具有非常低的静态电流。 在关断模式下、所有模块的功能均被禁用、BP 稳压器被关断。 该引脚 MΩ 一个连接至 GND 的内部1M Ω 下拉电阻。 将此引脚保持未连接状态可启用器件。

引脚似乎是悬空的、而不是1M Ω、我们想知道这是否是 PCN 变化导致的;如果是、为了能够在我们的工艺中正确使用此器件、您的建议是什么? 因为我们对 PCB 的设计与此项目之前的修订版本类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agustin、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛、并对您因 PCN 而产生的问题深表歉意。

    在 DIS/EN 引脚上放置的外部连接未改变。
    MΩ 到 GND 的内部1M Ω 下拉电阻已在上一版本中、也被放置在新版本中。
    保持引脚悬空或在外部将其短接至 GND 具有针对之前和新版本启用器件的相同效果。

    您是否在 DIS/EN 引脚上使用了引发此问题的特定电路?

    谢谢、此致、
    Niklas