This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:请帮助确认以下 AFE58JD28配置和时序是否正确?

Guru**** 2637245 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455371/afe58jd28-please-help-confirm-that-the-following-afe58jd28-configuration-and-timing-is-correct-or-not

器件型号:AFE58JD28

工具与软件:

您好:  

请帮助确认以下 AFE58JD28配置是否正确?

模式: JESD SUBCLASS2、 2通道、启用 DEMOD、NSER = NRES =16、F=16、K=2

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序看起来没有问题。 我来看看寄存器设置。 那么,为什么要这么做呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到了什么问题?