This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:AFE5803功耗问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1463283/afe5803-afe5803-power-consumption-questions

器件型号:AFE5803

工具与软件:

我正在尝试制造一种医学超声成像系统。

我要尝试使用的换能器是1通道、因此我要尝试在 AFE5803上仅使用1通道。

在计算功耗时、如果将 AVDD (3.3V/5V)、AVDD_ADC 和 DVDD 的所有电流与每个电源相乘、加上除以8、那么仅使用单通道时使用的功率是否正确?

或者能否添加 VCA 和 ADC 的每通道功耗、以便在仅使用单通道时获得功耗?

或者、您能告诉我、在仅使用单通道时是否遗漏了用于获得功耗的内容吗?

谢谢你。

从 Hwijin 出发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只使用1通道、是否可以降低其他通道的功耗并设计一个仅考虑1通道功耗的系统? 如果我仅使用1个通道、如何将 AFE5803的输入和输出置于其余7个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此方法不会提供正确的结果、因为有一些常见的块处于活动状态。  要估算此功耗、您可以关闭所有通道、记下功耗(P1)、启用1通道并记下功耗(P2)、然后启用2通道注释断电(P3)。 P2-P1应该与 P3-P2匹配。   

    是的、您可以关闭 其他通道以进行功耗优化。 您可以使用 PDN_CH、ADC_PDN_CH 和 POWER-DOWN_LVDS 寄存器关闭未使用的通道。