This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF12:关于 DDS39RF12ACK 的问题

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1462311/dds39rf12-question-about-dds39rf12ack

器件型号:DDS39RF12
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10EVM

工具与软件:

您好:

关于材料 DDS39RF12ACK、客户需要确认几个问题。

1、手册中1G 的相位噪声已达到-170。 为什么1G.?Ω 时 NSD 仅为-157

2.使用 SMA100A 时钟输入对演示板(DAC39RF10EVM)进行了测试。 您能否介绍一下在使用 SMA100A 作为基准时钟?时1G、2G、3G、4G 和10G 输出的相位噪声映射和相关杂散信号(0-FDAC/2)、并提供这些输出的相位噪声图和相关杂散信号(0-FDAC/2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我们目前不能支持此申请。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Geoff:

    您能告诉我这种情况的原因吗? 需要 NDA 或其他原因?

    我需要 向我的客户解释、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    此设备需要出口许可证。  通常、 寻求出口许可证的公司会搜索 TI 字段、然后咨询我们的营销组。

    谢谢!

    Geoff