This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4460:实际上、我查询了有关 DRE 模式和 DAC 失调电流使用的 AFE4500部件。

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461600/afe4460-actually-i-have-a-inquiry-for-part-afe4500-regarding-dre-mode-and-use-of-dac-offset-current

器件型号:AFE4460
Thread:AFE4500中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

我正在测试 AFE4500、有几个问题。

首先、数据表中简要说明了 DRE、但似乎不够。

我希望了解这方面更详细的用例或说明。

其次、我想知道是否可以同时使用手动 OFFDAC_AMB 和自动 LED 直流消除。

在我的实现中、我打开了大量来自 LED 的直流信号、因此 OFFDAC_LED 是不够的(最大值为63uA)。

我想使用 OFFDAC_AMB 取消直流、还想在 LED 阶段使用自动 LED 直流消除模式。 但是、当我为自动 LED 直流消除启用"更新基线"时、OFFDAC_AMB 电流似乎会复位。

请联系我以获得任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的提问! AFE4500是一款保密协议器件、因此我会通过电子邮件离线联系您、获得您的问题的答案。  

    最棒的、Katelyn