This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADCPro 中的 ADS1220EVM 连接板

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457089/ads1220evm-ads1220evm-connecting-board-in-adcpro

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220ADCPro

工具与软件:

我已安装 ADCPRO-installer.exe 和 ADS1220EVM-SW-installer.exe

ADCPro 正在运行、但我无法连接评估板 ADS1220。  

我认为 USB 至 USB 的驱动程序已经问世。

什么地方出错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁道夫、您好!

    在加载 ADS1220EVM 插件时、EVM 是否已连接到 PC?

    我能够将 ADS1220EVM 连接到 GUI、而不会出现任何问题。

    您是否已尝试手动选择 COM 端口?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    是的、当我加载 ADS1220EVM 插件时、EVM 已连接到 PC。

    我也做了一个 Rescan 和 Maual 扫描。

    在 Manual scan (手动扫描)中、如果 EMV 已连接、我无法选择端口 COM16?  

    我能做什么?

    谢谢 Rudolf

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁道夫、您好!

    您是否尝试过通过其他端口进行连接?

    我将研究导致连接失败的潜在原因、并将与您联系。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁道夫、您好!

    连接 EVM 时是否仍然遇到问题?

    BR、

    天使