This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:符合 B 类标准的诊断功能

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461578/ads124s08-diagnosis-function-to-meet-classb

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

‘s 的系统需要满足 B 类要求。

ADS124S08是否具有任何诊断 功能来指示 ADC 可能发生故障?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio Gou

    这是链接帖子中的同一个客户吗? 如果没有、您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分输入客户信息?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、来自同一个客户/同一个项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    您能不能帮我理解 B 类要求是什么意思?

    客户想要识别哪些故障?

    ADS124S08具有 PGA 故障检测、VREF 监控器、烧毁电流源、温度传感器等。 因此、它有许多功能可以帮助检测某些故障。 但我需要知道这些故障是什么、才能进一步提供帮助。

    -Bryan