This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:温度采集精度

Guru**** 2769835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461066/ads8638-temperature-acquisition-accuracy

器件型号:ADS8638

工具与软件:

您好!

参考上一个线程,我有一个完全相同的问题,我不明白图71是如何回答的。

数据表指出典型精度为 FSR 的5%。 没有指定满量程范围、因为没有限定最高温度、并且12位输出代码从不饱和(未达到4095)。

所以我只假设最高温度为125°C、5%的温度使6.25°C 为典型误差。 是这样吗? 如果没有、那么如何计算温度采集精度?

我还知道温度 LSB 为1/mREF (Vref = 2.5V)= 2.127 (温度读数分辨率)。 是这样吗?

谢谢、此致

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    在 ADS8638数据表第5页的底部、指定的温度范围为-40至125 -这是映射至图71的温度传感器的范围。  范围为165 C、这使得典型误差更接近8.25°C。  误差是线性的、因此应该是可以校准的。  您对温度传感器 LSB 大小的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tom、谢谢。

    Pascal