Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08, ADS1234, ADS1232
主题中讨论的其他器件:ADS1234、ADS1220、ADS124S08
工具与软件:
对于 ADS1232和 ADS1234、增益误差在工厂进行校准(AVDD = 5V、所有增益、TA = 25°C)。
AVDD = DVDD = REFP = 3.3V 时、我预计增益误差是多少?
谢谢!
Tom Hiniker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08, ADS1234, ADS1232
工具与软件:
对于 ADS1232和 ADS1234、增益误差在工厂进行校准(AVDD = 5V、所有增益、TA = 25°C)。
AVDD = DVDD = REFP = 3.3V 时、我预计增益误差是多少?
谢谢!
Tom Hiniker
您好、Tom、
我通过我们的数据进行了深入研究、当 AVDD=3.3V 时、我们的数据非常少。 噪声是在 AVDD=3V 的情况下测量的、可以在 ADS1232数据表的表7-3和7-4中找到。 另外、我们指定了 PSRR、 看起来就像相对于 AVDD 电压的偏移电压变化。 但是、我无法找到相对于电源电压的任何增益数据、但可以确认线性度(INL)对于3.3V 电源电压是否保持不变。 这些误差通常是由内部电阻器容差造成的、并且不会随工作电压的变化而显著变化。
通常、我们建议对增益进行某种类型的系统校准、这在称重秤应用中很常见。 在这种情况下、增益误差会降低到测量噪声水平、在这些用例中、初始增益误差不是问题。
如果您需要更全面的特定电源电压增益规格、建议查看 ADS1220或 ADS124S08器件。 ADS1220的额定 AVDD=3.3V、而 ADS124S08在2.7V 至5.25V 的整个 AVDD 电压工作范围内完全额定运行。


此致、
Keith