This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:工作温度范围

Guru**** 2883610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM, TSWDC155EVM, ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461810/ads9219evm-operating-temperature-range

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVMADS9219

工具与软件:

你(们)好

无法找到 此 EVM 工作温度范围的信息、您能帮忙吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    感谢您在我们的论坛上发帖!  

    ADS9219EVM 预期工作温度为室温(25°C +/-几度)。 我们通常不对 EVM 过热进行评估/测试、因为它们用于在典型条件下进行评估。  话虽如此、板上就硬件而言大多数元件(不包括控制器板(TSWDC155EVM)的额定温度范围为~μ C 至~ 85°C。  

    ADS9219本身的额定温度也是 -40C 至125C。  

    我可以问您希望在多大的温度范围内测试 EVM 吗?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问您希望在多大的温度范围内测试 EVM 吗?  

    -40. 70 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要使用 自定义 控制器板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    感谢您分享温度范围!  

    如果我想问、计划是重新使用 FMC 连接器、还是采用什么方法?  以及与器件通信的计划速度?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正、T 范围-25。 70C

    我们想将 FMC 连接器与 Samtec FMC 延长电缆一起使用。 我看到的最大速度是 DCLK 的240MHz、这很好、但较低的速度也是可以接受的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享、这听起来很有趣。 请告诉我、我是否可以提供或查看任何有助于测试和验证该器件的 ADS9219或 ADS9219EVM 附加信息。  

    我对此非常感兴趣、如果您不介意分享、您正在设计什么样的系统以及您打算如何设计 ADS9219?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、最好知道电路板是否能够在这些温度下正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我们希望了解客户如何使用我们的器件、我们越了解我们就能更好地应对未来的挑战。  

    我可以确认器件 ADS9219在整个温度范围内应该能够正常工作。 数据表中提供了与之相关的信息。  

    此致、  

    Yolanda