This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7280:ADC 配置

Guru**** 2951220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456715/ads7280-adc-configuration

器件型号:ADS7280

工具与软件:

您好!

我 需要   以100Hz 的采样频率读取传感器数据。  我的传感器 BW 为20Hz。

请建议 ADS7280以100Hz 的频率读取两个通道数据的最佳配置。 我希望尽可能缩短 MCU 主机繁忙的时间。  

我想使用  自动触发、只需在 我的 MCU 中以10ms 的中断时间从两个通道读取数据。 我是否需要关注 EOC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    新年快乐! 感谢您的提问。 在您的应用中、能否加快采样速度? 我提出这个问题的原因是、ADS7280的最低 CCLK 速度为500kHz。 在自动触发模式下、CONVST 脉冲之间至少需要有21个 CCLK。 CONVST 频率决定了器件采样率、因此最小采样率约为24kHz。 否则、您可以选择使用较慢的 ADC。

    如果您满足 ADC 的最低要求、则不需要使用 EOC。 如果您选择、您可以使用它触发您的中断。 自动触发模式适用于您连续读取两个通道的用例。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samiha、

    是否有 用于检查的样本/程序代码? 用于另一个 ADC 的转换也会起作用。 我只是想查看代码的结构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    虽然我找不到任何非常相似的东西、但我们有一些 SPI 接口的示例代码: https://www.ti.com/tool/download/ADS7038-C-EXAMPLE-CODE

    此外、我们还开始在 GitHub 上整合一些示例代码。 这份列表还不完整、但其中一些示例可能会对您有所帮助: https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples

    此致、

    Samiha