This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82002:技术规格表澄清

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82002, DAC8830, DAC81001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1463178/dac82002-spec-sheet-clarification

器件型号:DAC82002
主题中讨论的其他器件: DAC8830DAC81001

工具与软件:

您好!

我现在正在为我们的应用选择合适的 DAC。 我希望优化以尽可能降低0.1 - 150 Hz 之间的噪声。 DAC82002是一种候选方案、但我对其规格表有一些疑问。 您能帮助澄清一下这些问题吗?

  1. 噪声密度:秒。 6.5表与图6-21比较。 根据前者、中间码时的噪声密度为10nV/sqrt Hz、但在未指定的代码下、该图显示约为30nV/sqrt Hz。 这种差异来自哪里? 噪声是在很大程度上取决于代码还是在规格表中是错误? 您能否提供有关噪声的代码依赖性的图?
  2. 我正在尝试将此 DAC 的性能与 DAC8830 (我们目前在产品中使用 DAC8830)进行比较、但 DAC8830的规格表提供了非常少的细节。 未指定完整噪声密度频谱和积分总低频噪声。 您能否提供这些信息、以便我直接比较这两款产品?
  3. 与 DAC82002相比、DAC81001在1kHz 时提供更低的噪声密度、但0.1Hz 时的总积分噪声- 10Hz 似乎比 DAC82002低4倍。 请您确认一下吗? 遗憾的是、DAC81001的噪声频谱图不完整、仅在 f > 500Hz 时显示。 您是否也有适用于较低频率的图? 我们必须知道这一点。

感谢您的帮助!

此致、

Istvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Istvan:

    我正在查看此问题、我们会尽快回复您。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Istvan:

    10 nV/√Hz 规范是器件输出电路在中标度代码处的隔离噪声。   从这个测量中移除了基准噪声。 图6-21中的图中存在其他噪声源、对于应用而言可能是准确的。 我将做一个注释、数据表中不清楚这一点。

    2.我会查看我们是否有 DAC8830的动态性能数据。

    3.我们没有0.1 - 10 Hz 范围的噪声频谱图。 对于0.1 - 10Hz 范围、两款产品的中间码均为0.1uVpp。

    谢谢!
    卢卡斯