This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:JESD204B 的逗号字符

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM95233, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, LMK04828, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456527/adc12dj3200evm-comma-character-for-jesd204b

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 LMK04828、 LMX2582、LM95233

工具与软件:

尊敬的先生:

在 ADC 数据表中、提到 JESD204B 的默认逗号字符为 K28.7。 但是、当我分配 K28.7时、我无法获取数据或通道。 当我分配 K28.5时、我会收到数据和通道上升信号、但有时 ADC 输出会出现干扰。 请引导我提出您的想法。

谢谢、此致

Ramavath Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ramavath:

    您能展示一下您所讨论的干扰的图片吗? K28.5是代码组同步逗号字符、K28.7是帧对齐的默认 JESD204B 帧结束逗号字符。 您将经常看到的另一个器件是 K28.3、它用作多帧对齐逗号字符的结尾。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    请在下面找到屏幕截图。

    圈出的信号是 JESD IP 内核的输出。 这应该是一个干净的正弦波、但其中的某些部分会产生噪声、如屏幕截图中所示。

    我想按以下规格对其进行配置:

    • ADC :ADC12DJ3200 EVM
    • 采样频率 :3000 MSPS
    • JMODE :11.
    • NCO :1 GHz

    您能帮我解决这个问题吗? 如果可能、请发送.cfg GUI 配置文件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干净的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圈出的值是 K28.5、这是正确的吗?

    GUI 的设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    我无法为 Xilinx JESD IP 内核提供帮助。 我不熟悉这个。 损坏的数据是每次在同一通道 IQ 输出上发生、还是随机交换? 如果根本不交换、我会检查串行器/解串器通道极性是否正确。 您使用的 K 值是多少? 如果从 K=32的默认值进行了更改、您是否可以尝试将设置回最大值(在 K=32时将 ADC 寄存器0x202设置为0x1F)? 接下来是将 ADC 置于斜坡测试模式、例如、并确认原始通道数据是否按预期变化。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的重播。

    我将在 JMODE11中使用 TI 提供的 TI-204C IP 内核以及 ADC12DJ3200EVM 和 KCU105。  

    我已经尝试将 K 值更改为32并运行斜坡测试模式。 仍然是通道输出端的噪声。 我将向您分享该屏幕截图和 ADC 配置文件以供您参考。

    谢谢、此致

    Ramavath Raj Kumar

    ADC12DJxx00
    0x00 0x30
    0x02 0x00
    0x10 0x00
    0x23 0x00
    0x29 0x00
    0x2A 0x00
    0x30 0xC4
    0x31 0xA4
    0x32 0xC4
    0x33 0xA4
    0x38 0x00
    0x3B 0x00
    0x48 0x00
    0x60 0x01
    0x61 0x01
    0x62 0x01
    0x64 0x00
    0x6B 0x00
    0x6C 0x01
    0x70 0x00
    0x71 0x00
    0x79 0x80
    0x7A 0x00
    0x7B 0x00
    0x7C 0x00
    0x80 0x00
    0x81 0x00
    0x82 0x00
    0x83 0x00
    0x84 0x00
    0x85 0x00
    0x86 0x00
    0x87 0x00
    0x88 0x00
    0x89 0x00
    0x8A 0xFF
    0x8B 0x07
    0x8C 0xFF
    0x8D 0x07
    0x8E 0xFF
    0x8F 0x07
    0x90 0xFF
    0x91 0x07
    0x92 0xFF
    0x93 0x07
    0x94 0xFF
    0x95 0x07
    0x102 0x80
    0x103 0x80
    0x112 0x80
    0x113 0x80
    0x122 0x80
    0x123 0x80
    0x132 0x80
    0x133 0x80
    0x142 0x80
    0x143 0x80
    0x152 0x80
    0x153 0x80
    0x160 0x00
    0x200 0x01
    0x201 0x02
    0x202 0x1F
    0x203 0x01
    0x204 0x06
    0x205 0x04
    0x206 0x00
    0x207 0x00
    0x208 0x00
    0x209 0x00
    0x20C 0x00
    0x20D 0x00
    0x210 0x00
    0x211 0xF2
    0x212 0xAB
    0x213 0x00
    0x214 0x00
    0x215 0x00
    0x216 0x02
    0x217 0x00
    0x218 0x00
    0x219 0x02
    0x220 0x00
    0x221 0x00
    0x222 0x00
    0x223 0xC0
    0x224 0x00
    0x225 0x00
    0x228 0x00
    0x229 0x00
    0x22A 0x00
    0x22B 0xC0
    0x22C 0x00
    0x22D 0x00
    0x230 0x00
    0x231 0x00
    0x232 0x00
    0x233 0xC0
    0x234 0x00
    0x235 0x00
    0x238 0x00
    0x239 0x00
    0x23A 0x00
    0x23B 0xC0
    0x23C 0x00
    0x23D 0x00
    0x240 0x00
    0x241 0x00
    0x242 0x00
    0x243 0xC0
    0x244 0x00
    0x245 0x00
    0x248 0x00
    0x249 0x00
    0x24A 0x00
    0x24B 0xC0
    0x24C 0x00
    0x24D 0x00
    0x250 0x00
    0x251 0x00
    0x252 0x00
    0x253 0xC0
    0x254 0x00
    0x255 0x00
    0x258 0x00
    0x259 0x00
    0x25A 0x00
    0x25B 0xC0
    0x25C 0x00
    0x25D 0x00
    0x2B0 0x00
    0x2B1 0x05
    0x2B5 0x00
    0x2B6 0x00
    0x2B7 0x00
    0x2C1 0x1F
    0x2C2 0x3F
    LMK04828
    0x00 0x00
    0x02 0x00
    0x100 0x00
    0x101 0x55
    0x103 0x00
    0x104 0x00
    0x105 0x00
    0x106 0x79
    0x107 0x00
    0x108 0x00
    0x109 0x55
    0x10B 0x00
    0x10C 0x00
    0x10D 0x00
    0x10E 0x79
    0x10F 0x00
    0x110 0x00
    0x111 0x55
    0x113 0x00
    0x114 0x00
    0x115 0x00
    0x116 0x71
    0x117 0x01
    0x118 0x00
    0x119 0x55
    0x11b 0x00
    0x11C 0x00
    0x11D 0x00
    0x11E 0x71
    0x11F 0x01
    0x120 0x00
    0x121 0x55
    0x123 0x00
    0x124 0x00
    0x125 0x00
    0x126 0x71
    0x127 0x01
    0x128 0x00
    0x129 0x55
    0x12B 0x00
    0x12C 0x00
    0x12D 0x00
    0x12E 0x71
    0x12F 0x01
    0x130 0x00
    0x131 0x55
    0x133 0x00
    0x134 0x00
    0x135 0x00
    0x136 0x79
    0x137 0x00
    0x138 0x04
    0x139 0x00
    0x13A 0x01
    0x13B 0x00
    0x13C 0x00
    0x13D 0x08
    0x13E 0x03
    0x13F 0x18
    0x140 0x07
    0x141 0x00
    0x142 0x00
    0x143 0x11
    0x144 0x00
    0x145 0x00
    0x146 0x18
    0x147 0x3A
    0x148 0x02
    0x149 0x42
    0x14A 0x02
    0x14B 0x16
    0x14C 0x00
    0x14D 0x00
    0x14E 0x00
    0x14F 0x7F
    0x150 0x03
    0x151 0x02
    0x152 0x00
    0x153 0x00
    0x154 0x78
    0x155 0x00
    0x156 0x96
    0x157 0x00
    0x158 0x96
    0x159 0x00
    0x15A 0x78
    0x15B 0xD4
    0x15C 0x20
    0x15D 0x00
    0x15E 0x00
    0x15F 0x0E
    0x160 0x00
    0x161 0x02
    0x162 0x5D
    0x163 0x00
    0x164 0x00
    0x165 0x0C
    0x166 0x00
    0x167 0x00
    0x168 0x0C
    0x169 0x59
    0x16A 0x20
    0x16B 0x00
    0x16C 0x00
    0x16D 0x00
    0x16E 0x16
    0x17C 0x15
    0x17D 0x0F
    LMX2582
    0x00 0x200C
    0x01 0x080B
    0x09 0x0300
    0x0A 0x10D8
    0x0B 0x0018
    0x0C 0x7001
    0x0D 0x4000
    0x0E 0x018D
    0x1E 0x0034
    0x1F 0x0401
    0x22 0x03F0
    0x23 0x0215
    0x24 0x0511
    0x25 0x4000
    0x26 0x0036
    0x27 0x8204
    0x28 0x0003
    0x29 0x0003
    0x2A 0x0003
    0x2B 0x0003
    0x2C 0x0000
    0x2D 0x0000
    0x2E 0x0003
    0x2F 0x0FB8
    0x30 0xE000
    0x31 0x000C
    0x40 0x0000
    LM95233
    0x03 0x00
    0x0C 0x01
    0x40 0x55
    0x41 0x6E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我将浏览 TI204C IP 用户指南、发现准确采样 sysref 的相关指南(第6.6节)。 如屏幕截图所示、sysref 和 lmfc 脉冲对齐方式稍有不同。 那么、这是产生噪声信号的原因吗? 请引导我。

    谢谢、此致

    Ramavath Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    我将总结本主题中讨论的一些要点:

    1) 1) ADC12DJ3200符合 jesd204b 标准。 它使用 K28.5作为初始 CGS 序列中的逗号字符。 使用帧监控时、K28.7字符用于标记帧边界(必要时)。  

    2)如果链接出现,则表示您在收发器向导中选择的 K28.5代码是准确的。 我假设您已经开始使用其中一个现有参考设计、因此应该已经在 xci 磁贴中设置了该内容  

    3)如果 看到噪音,请检查 IP 的错误信号。 您可能遇到信号完整性问题(或者、如果缓冲区溢出、则数据可能损坏)。 对于数据完整性检查、请使用 ADC 的 PRBS 模式进行眼图检查。  

    4) 4) LMFC 脉冲和 SYSREF 未错位。 根据协议、当在 SYSREF 上检测到正边沿时、LMFC 边界开始。 因此、LMFC 脉冲会延迟一个周期、但它表示多帧的第一个周期。  

    此致、

    阿米特