This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:输入电压与增益不匹配(&gt);削波还是损坏?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464300/ads125h02-mismatch-of-input-voltage-and-gain---clipping-or-damage

器件型号:ADS125H02

工具与软件:

您好!

如果在使用过高增益设置时向 ADC 施加过高的输入电压(例如增益32时为15V)、会出现什么情况? 削波是唯一的影响还是 ADC 会受到物理损坏? 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    即使增益很高、将施加到 AIN0/AIN1/AINCOM 的输入信号保持在电源电压范围内(HVDD 和 HVSS)也不会损坏 ADC/PGA

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!