This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF10:TI JESD204C IP 与 DDS39RF10器件连接

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RF10EVM, TSW14J59EVM, DDS39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1450302/dds39rf10-ti-jesd204c-ip-interfacing-with-dds39rf10-part

器件型号:DDS39RF10
主题中讨论的其他器件:TSW14J59EVM、、DAC39RF10EVM、DAC39RF10

工具与软件:

我想使用 DDS39RF10芯片生成任何任意波形。 我还有 DAC39RF10EVM 板。 但是、结果表明、它只能与 TSW14J59EVM 连接。 是否可以使用 TI JESD204C IP 将 DAC39RF10EVM 连接到任何 Xilinx 电路板? 如果可以、是否有任何可用的参考设计? 因为在 TI JESD204C IP 中、未提及支持的硬件列表、所以未提及 DDS39RF10器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们提出了一个有关使用 TI 的 JESD204C IP 将 DDS39RF10EVM 与 Xilinx FPGA 连接的主题。  

    请您方便时尽早回复该主题帖吗?

    谢谢你

    此致、
    Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的 DDS 版本没有 JESD 接口。  它只是一个 DDS 芯片。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    但我注意到数据表中提到了 JESD 接口支持。 请查找随附的相关快照以供参考。

    我们有兴趣在 GPS、2.4GHz 和5.8GHz 频带中生成噪声信号。 您能解释一下 DDS39RF10是否可以实现这一点吗?

    此外、我们想知道是否可以将 DDS39RF10与 Xilinx FPGA 评估板连接以生成所需的信号。

    1. DDS39RF10可以通过 FMC 连接器直接连接到 Xilinx FPGA 评估板吗?

    2.是否有推荐的方法或指南来连接 DDS39RF10与 FPGA 评估板?

    我们感谢您的帮助、并期待您就此提供指导。

    此致、

    Banoth Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff Roth:

    如果您能方便地尽早答复、我将不胜感激。



    此致
    Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Balu、  

    DDS39RF10有两个处于活动状态的 SERDES 通道。 因此、支持 JMODES 4、5、6和7。 您的应用需要多大的瞬时带宽?

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Balu、  

    还有几点需要补充。 DDS39RF10没有自己的 EVM。 我们向客户推荐的是使用 DAC39RF10EVM、并且仅限于2个 SERDES 通道。 GUI 将能够根据发送到 DAC 和 JMODE 的 I/Q 流数量来确定正在使用的 SERDES 通道数量。 DDS39RF10和 DAC39RF10是完全相同的芯片、但活动的 SERDES 通道除外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:


    需要100 MHz 的瞬时带宽

    此致、

    Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您对 DDS39RF10和 DAC39RF10的详细答复和其他见解。

    为了说明这一点、我们特别关注在以下频段内生成噪声信号:

    GPS 波段 L1和 L5

    2.4GHz 频段
    5.8 GHz 频段

    为这些信号提供100 MHz 的瞬时带宽。 可否确认 DDS39RF10是否可以在这些频带内实现噪声信号生成、同时满足我们的带宽要求?

    此外、我们正在考虑为此使用 Xilinx FPGA 评估板。 您能否提供以下方面的进一步指导:

    DDS39RF10或 DAC39RF10是否可以通过 FMC 连接器直接与 Xilinx FPGA 评估板连接?


    用于将 DDS39RF10/DAC39RF10与 FPGA 评估板连接以生成所需信号的建议方法或指南。


    非常感谢您在这方面的帮助和专业知识。 我们期待您的指导。

    此致、
    Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:
    请重放...


    此致  

    Balu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Balu、  

    这样可以很好地工作。  您是否希望在一个通道上使用2.4GHz 频段、在另一个通道上使用5.8GHz 频段?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们希望两个信号都在单个通道上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    对于提及 DDS39RF10而不是 DAC39RF10造成的混淆、我很抱歉。 我们准备了 DAC39RF10EVM 电路板。 如果您可以在 KCU105评估板上进行参考设计以使 JESD 与 DAC39RF10EVM 板连接、那会很好。 我们的目标是在单个通道上生成2.4GHz 和5.8GHz 信号。  

    此致、  
    Balu