This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:ADS7128 rms 模块

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461895/ads7128-ads7128-rms-module

器件型号:ADS7128
主题中讨论的其他器件: ADS7028

工具与软件:

你(们)好

我需要一个 ADC 来 计算电流的 RMS 值、

我喜欢 ADS7128中的功能、但我需要 16位更好、需要2通道 ADC 就足够了

您有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    ADS7028 (SPI)和 ADS7128 (I2C)是当前执行 RMS 计算的唯一器件。 内核 ADC 分辨率为12位、但 RMS 模块输出16位 RMS 输出。 否则、我可能建议使用16位、2通道器件、这些器件不直接计算 RMS、而是由 MCU 执行 RMS 计算。 您对此感兴趣吗?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel  

    相关的 MCU、M0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    TI 提供许多 M0/M0+选项、尤其是 MSPM0系列 MCU。  有关 MCU 建议、您是否可以在 基于 Arm 的微控制器 E2E 论坛上发布?

    我的团队将在此处继续提供2通道16位 ADC 选项。

    此致、
    Joel