This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:TI Web GUI 数据采集未绘制点之间的线、数据似乎不可见。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459947/ads1118evm-ti-web-gui-data-capture-not-drawing-line-between-points-data-is-seemingly-invisible

器件型号:ADS1118EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1118

工具与软件:

我的设备连接正常、当我尝试在正确的信道上捕获数据时(我尝试了所有这些只是为了以防万一)、时域窗口中没有任何连接点的线、如果您将鼠标悬停在窗口中、您可以看到没有可见的点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erric:

    您是否已安装最新版本的 TI Cloud Agent?

    我能够正常运行 GUI:

    这只是在时域数据捕获页面中还是也在直方图和 FFT 页面中?

    您是否尝试过重新加载页面?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天从网站的 ADS1118的页面上下载了软件、假设它是最新版本。 FFT 和 Histogram (直方图)也不会显示任何数据。 我会注意到,我是在 macOS 红杉版本15.0.1和我正在使用谷歌铬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erric:  

    使用 macOS 而不是 Windows 时、控制器板驱动器可能会出现问题。

    我将查看这是否是没有显示数据的原因。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erric:  

    似乎有数据收集,因为当您将鼠标悬停在它们上面时,您可以看到点,但数据是不可见的。

    您是否可以将捕获的数据导出到文件以验证数据是否正在收集并看起来有效?  

    如果这只是 GUI 的图形问题、这将有助于缩小范围。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获数据后不允许我导出、图标显示为灰色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略我对图标的评论、这些图标就是它们的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erric:

    当您在采集后导出数据时、您能否验证收集的数据是否有效?

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才说不会让我在采集数据后导出、请更仔细地阅读我的回复、一旦每天的通信已经在浪费我的大量时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erric:

    由于出差、我的电脑访问受限。

    我想您指的是以下图标变灰:

    要导出 GUI 捕获的数据、请依次转到"File"、"Analysis Data"、然后在收集数据后点击"Save data"。

    此操作将生成 Excel 电子表格、您可以在其中验证是否捕获了有效数据、它是生成图表的另一种方法。

    当您将鼠标悬停在 ADC 数据上时、如显示的那样显示 ADC 数据、这种情况很奇怪、但该图在其他情况下不可见。 我们以前从未遇到过这个问题。 如果有任何问题、我本来希望 MacOS 上的 USB 驱动程序是个问题、而不是只是 GUI 上的图形问题、因为这是一个基于网络的 GUI。 因此、最好首先验证是否实际捕获了数据、因为这样可以确认数据不是驱动程序的问题。

    我已经将此问题告知了我们的软件团队。

    您始终可以尝试从 Windows 设备运行 GUI、因为我在不同 Windows 机器上的 GUI 没有遇到任何问题。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导出后确实有数据、我会在 Windows 计算机上尝试。