This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:能否将 AFE5818EVM 与 TSW14J50配合使用?

Guru**** 2815455 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464532/afe5818evm-can-i-use-afe5818evm-with-tsw14j50

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818、AFE58JD18

工具与软件:

你好。

现在、我已有 AFE5818 EVM。

但我听说它需要 TSW1400EVM。  

但是、我不能购买它、因为它现在已经过时了。

那么、我可以用 TSW14J50替换 TSW1400EVM 吗?

它与 AFE5818 EVM 兼容吗?

此致、

郑东泳:郑承勋.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE5818 EVM 与 TSW14J50不兼容。 您可以将 AFE58JD18 EVM 与 TSW14J50配合使用以进行评估。  AFE5818 和 AFE58JD18的区别是解调和 JESD 接口。