This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81402:双极输出 DAC81402的参考设计

Guru**** 2681705 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81402, DAC81404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1463807/dac81402-reference-design-of-bipolar-output-dac81402

器件型号:DAC81402
主题中讨论的其他器件: DAC81404EVM

工具与软件:

是否有关于使用 DAC81402且双极输出为±10V 的参考设计的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这能够证明+/-10V 输出、并且本身不需要参考设计。
    有关如何在设计中使用 DAC81402的详细信息、请参阅 DAC81404EVM 用户指南(DAC81402是双通道型号)。

    www.ti.com/.../slau912a.pdf

    谢谢!
    Sanjay