This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61408:电源接地

Guru**** 2912780 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61408, DAC61404, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1463611/dac61408-power-grounds

器件型号:DAC61408
主题中讨论的其他器件: DAC61404DAC81408

工具与软件:

我们希望用 DAC61408替换较旧的并行 DAC。  较旧的 DAC 具有用于模拟地和数字地的独立电源引脚、现有设计通过分离平面来保持这种分离。  DAC61408没有单独的模拟接地和数字接地、而是具有一个与 VIO 引脚相邻的接地引脚、另一个接地在芯片的同一侧(与其他电源引脚和基准电压相同)以及一个也接地的散热焊盘。

所以我要尝试说明如何在使用分离模拟/数字平面的现有设计中使用此 DAC。  任何人都可以提供任何建议吗?  

我的另一个选择是使用 DAC61404、该器件会提供单独的模拟接地和数字接地、但我可以查看其中4个器件与两个 DAC61408器件。

谢谢你。

此致、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    Sanjay 将很快进行审查并提供建议。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    DAC84108 为所有电源提供单个 GND、该器件无需分离接地布局。
    请对您的设计使用 DAC81408数据表中提供的布局示例。
    数据表- https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/dac81408.pdf。(章节: 布局 )。

    谢谢!
    Sanjay