This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:示例评估方法

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465502/dac38j84evm-sample-evaluation-method

器件型号:DAC38J84EVM
Thread 中讨论的其他器件:DAC38J84

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我目前正在使用 DAC38J84的 EVM 测试 DAC38J84、并通过 SPI 接口对其进行配置。 我有一个功能性 SPI 模块、允许我读取和写入各种配置寄存器。

我想确认是否可以在开发 JESD204B 接口之前测试 DAC 功能。 由于输出是高通滤波的、因此我知道对任何通道应用直流失调电压都是不可行的。 我试图使用 NCO 和复数混频器,将一个常数值应用到数字块的输入(通过配置config48),但这种方法没有产生所需的结果。

您能否告知是否有方法可以执行 DAC 的基本功能测试以确保其正常工作?

提前感谢您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    是的、您可以启用基于 SPI 的测试图形(DC)。 使用 NCO 复数混频器、您可以在 TX 输出端生成输出音调。 (即 SIFDAC_ENA 和 SIFDAC)

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的答复。

    为了阐明、以下步骤是否足以在 TX 输出端生成输出音调?

    1. SIFDAC在配置48中设置。
    2. SIFDAC_ENA在 CONFIG 47中启用。
    3. 将频率值设置为高于 NCO 高通输出的截止频率(CONFIG 20、21、22)。
    4. 在 CONFIG 2中启用 NCO 和复数混频器。

    感谢您的支持!

    此致、
    Pablo