This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:有关引脚说明的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1620QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461494/adc12d1620qml-sp-question-about-pin-descriptions

器件型号:ADC12D1620QML-SP

工具与软件:

您好!

关于引脚说明、ADC12D1620QML-SP 数据表和 SMD 文档之间存在如下差异。 哪一个是对的?

e2e.ti.com/.../12205.pdfe2e.ti.com/.../adc12d1620qml_2D00_sp.pdf

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    我不能解释为什么引脚名称不同、但功能在这两个文档之间是一致的。   

    1) 1) C2是交流耦合引脚。  它可以是共模输入或 GND。  我假设 SMD 的应用打算将其连接到 GND。

    2) 2)数据表中的保留引脚需要去耦电容器

    3) 3) 我不知道、但它们都是设备的跟踪和保持部分的接地端

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 德克萨斯州达拉斯 Geoff-San、

    感谢您的答复。

    根据 Hirano-San 之前的注释、我们已确认数据表与 SMD 之间引脚符号(名称)的6个差异。 哪个文档具有正确的引脚名称?

    此外、我们希望错误的引脚名称相同。 是否有任何更改文档的计划? 请告知我。

    谢谢。此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    请参阅 TI 数据表以获取正确的引脚名称。  我已将差异告知有关各方、以便予以纠正。

    此致、

    Geoff