This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:800VDC 测量

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, OPA320, ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464204/ads8689-800vdc-measurement

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件: OPA320ADS8509

工具与软件:

您好!

我有一种基于 ADS8689IPW 的 ADC 设计、用于测量连接到200:1分压器的+/-800VDC 电压。 (我们需要测量负电压以检测错误接线)。

我现在发现、内部1MEG 输入阻抗与偏置电压一起为我的测量添加了(非线性)偏移。
经过一些研究、我发现 TI 文档"在集成模拟前端(AFE) SAR ADC 上增加输入范围的电路"、但将 Rext 增加到79Meg 仍使我的测量出现了一个重大故障。

是否可以使用 ADS8689测量+/-800VDC、或者您是否会推荐不同的 IC 设计?
测量也需要进行电隔离、因此需要对 SPI 接口进行电隔离。

此致、
Ludwig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:

    是否在电阻分压器和 ADS8689输入之间添加 OPA320等缓冲器是您的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是、插入缓冲区是一个选项。 我想省去一些工作和费用 、例如 为运算放大器负电源轨添加另一个隔离式 DCDC。
    但如果这是唯一或最简单的方法,我们会做.

    谢谢!

    此致
    Ludwig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以关闭内部偏置电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:

    遗憾的是、不可以关闭偏置或绕过内部 LPF。  我询问了缓冲器、因为我认为相对于更换 ADC 并更改软件以适应不同的部件、这可能更容易。  说到哪个、如果您想尝试不同的 ADC、可以选择 ADS8509。  该部件使用引脚束带在单个5V 电源上获得+/-10V 输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我使用双电压电源缓冲器进行了一些测量、它 运行良好。
    这似乎是最好的方法。

    谢谢!

    此致
    Ludwig