This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:DAC8742H 载波检测引脚(CD)无法检测到载波信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464369/dac8742hevm-dac8742h-carrier-detect-pin-cd-cannot-detect-carrier-signal

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件: DAC8742H

工具与软件:

我将使用两个 DAC8742HEVM 来开发 HART 通信、其中一个用作发送器、另一个用作接收器。 发送器板的 MOD OUT 连接到接收器板的 MOD IN。 两个电路板都使用 UART 模式连接控制器板 F28069M launchxl 板。 也就是说、F28069M 的 SCI 端口之一用于与 DAC8742HEVM 板之间的 TX/RX 数据。 控制器(F28069M)通过两个 DAC8742H 板的 J6连接器直接连接到这两个板。

首先、我按照 DAC8742HEVM 用户指南、将所有跳线设置为 HART/UART 模式。 我通过 J6将控制器(F28069M) TX 连接到发送器 DAC8742板的 UART_IN。 /RST 引脚持续被拉高。 F28069M 的 GPIO 引脚用作/RTS 信号、并连接到 J6的/RTS 引脚。 我可以按照数字面板中的红色迹线、以1200波特率成功地将数据发送到 DAC8742H 发送器板:

模拟面板中的红色迹线显示输入 UART 数据的 HART 信号。 测量结果表明、HART 载波(在 HART 信号流的开头)为1196Hz (836us 周期)、非常接近1200Hz 标称频率:

 对于接收器 DAC8742H 板、/RTS 持续拉至高电平、以激活用于接收的解调器。 对于 HART TX 时序、/RTS 低电平到 UART_IN 开始发送数据之间的延时时间为1ms-2ms (已尝试不同的延迟值)。 但是、接收器 DAC8742H 板的 CD 引脚始终处于低电平、不会因为其 MOD IN 的 HART 信号而切换为高电平。 这意味着它无法识别其 MOD IN 引脚上存在的 HART 载波。 使用内部基准设置接收器板并开启其带通滤波器。 TX 和 RX DAC8742H 板与 F28069M 控制器板共享相同的功率和接地。   

对于该问题有什么建议?

谢谢、此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Joseph 将立即进行审查并提供回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、


    当使用 EVM 本身不使用的控制器时、调试电路有点复杂。 不过、我们可以快速看一下电路。

    首先、我要确保针对晶体和 HART 输入信号正确配置了跳线。 您能否从顶部拍摄 EVM 的照片并将其发布在此处? 我还需要确保 HART 输入连接到器件的引脚、并且 HART FSK 具有正确的振幅。

    可以测量靠近输入引脚的 HART 信号吗? 您可以使用 JP10或 JP16上的连接、具体取决于您使用的是器件中的内部还是外部滤波器。 您还应验证如何设置通过 JP18的 BPF_EN 引脚以匹配您要使用的滤波器配置。 我假设您显示的信号是来自某个 EVM 的 MOD_OUT 的输出。

    如果 HART 接收不工作、您还可以使用函数发生器发送1200Hz 信号。 我以前也使用过这种方法来测试板上的载波检测功能。 这样、您可以发送输入信号并再次检查 CD 引脚。


    Joseph Wu