This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08351:查询 ADC08351转换时钟

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464413/adc08351-inquiry-about-adc08351-conversion-clock

器件型号:ADC08351

工具与软件:

ADC08351转换的最小时钟是多少?
在数据表"电气特性"表中、它列为2MHz。
不过、在"典型性能特性"中、它列为5MHz。
可以使用的最小转换时钟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

     此器件的最小采样时钟规格为2MSPS。 但是、性能看起来会非常差。 这就是它没有显示在典型性能图中的原因。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速确认。

    谢谢、此致
    李洪京