This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:TPL0102双电源运行

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465003/tpl0102-100-tpl0102-dual-supply-operation

器件型号:TPL0102-100

工具与软件:

您好!

我使用 TPL0102的双电源供电。 我是否可以像下面的方案中给出的那样使用它? 我需要从 Wa 和 Wb 获得-2V 至0V 的电压。

此致、

Eren Yildiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eren:  

    该器件将用作分压器、电刷输出范围为 HA 至 LA。 您不会获得完整的8位分辨率、因为您不使用全范围、但是的、您可以使用电路中所示的器件。 确保您的 I2C 控制器将以2.5V 逻辑工作。  

    此致!

    Katlynne Jones