This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:是否使用 SYNCb?

Guru**** 2890810 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464913/dac38j84-is-syncb-used

器件型号:DAC38J84

工具与软件:

DAC38J84规范中提到仅支持 JESD204B 子类1。 由于 SYNCb 信号仅由子类2使用、这是否意味着当前未使用该信号和所有相关配置?

此外、在中config72、位3:1允许选择 JESD204B 子类、但正如我提到的、文档中指出、仅支持子类1。 这是否意味着 DAC38J84最初设计为支持所有三个 JESD204B 子类、但在某一点上、已停产? 例如、SYNCb (由子类2使用)等信号在最终实现中是否留下了任何功能?

我觉得这有点令人困惑、如果能澄清一下、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    通常、所有 JESD204B 子类都需要物理同步信号。 以下句子不是正确的理解

    [quote userid="639344" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1464913/dac38j84-is-syncb-used 由于 SYNCb 信号专门由子类2使用、这是否意味着当前未使用此信号和所有相关配置?

    DAC38J84仅支持子类1、基本上使用 SYSREF 来同步 LMFS。